请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI 您好!
第1季度
是否可以在同一幅图上显示黄色和红色波形? 在仿真逻辑 IC 和模拟时、逻辑 IC 输出是否与模拟输出分开显示? 
第2季度
与 Q1相关。 逻辑 IC 的输出与模拟图区域以独立的帧显示。 这是逻辑时间图吗? 此外、后缘是黄色的、但这意味着什么?
第3季度
Q1使用 NAND 运行、但如果我将其设置为 NOR、则无法进行仿真。 请告诉我该怎么做。 错误(ORPSIM-15461):X_U13的接口节点数不正确。
谢谢。
科诺