This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用低通滤波器-三阶滤波器巴特沃斯滤波器设计工具计算截止频率

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307131/how-to-calculate-the-cutoff-frequency-with-lowpass-filter--3rd-order-butterworth-of-filter-design-tool

您好!

我想用滤波器设计工具设计一个滤波器、您能告诉我如何使用 低通滤波器-三阶巴特沃斯滤波器计算增益、Q、截止频率和 GBW 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    如果你是德州仪器的客户 μ A、你自然会得到最高的技术支持。μ A

    请访问以下站点、它应该可以为您的问题提供解决方案。  

    http://sim.okawa-denshi.jp/en/MultipleFB3Lowkeisan.htm

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    TI 拥有以下 MFB 滤波器技术文档:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa231/sboa231.pdf?ts = 1703724555807

    有源低通滤波器设计(修订版 D)

    TI 还提供滤波器计算工具。

    webench.ti.com/.../

    我使用计算工具计算了一个10kHz 滤波器。

    但在 技术文档中、可以发现 R1、R2和 R3的设置值相同。

    因此我想知道为什么用计算工具计算的结果与 技术文档不同。

    同时、您可以在文件中看到一个变量是名为 m 的比例因子。

    当我计算​​​​C1和 C2的值时,直接将 m 视为截止频率是否是最简单的方法?

    由于巴特沃斯架构的第2个或德多反馈滤波器的 fsf、Q、a0和 a1分别为1、0.707、1和1.414、它们不应发生变化、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请告知我们您何时将成为 TI 客户。  

    以下各节介绍了换算系数 m。 请按照应用手册中说明的分步过程进行操作。  

    当我计算​​​​C1和 C2的值时,这是直接将 m 视为截止频率的最简单方法吗?

    在上面的回复中、我附上了通过该工具推导截止频率的最简单方法、请参阅下面的示例。  

    此致!

    雷蒙德