This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21366:3.5KW 设计

Guru**** 2613755 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1300469/pmp21366-3-5kw-design

器件型号:PMP21366
主题中讨论的其他器件:PMP40988

大家好、TI 团队、

我能否将该 IC 用于3.5KW 额定功率(EV 充电器前端 PFC 用途)和更高开关频率(如150kHz 至300kHz 范围)以减小外形尺寸(无功元件)

建议/建议设计过程和实现的可能性

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家  

    您能就此提供建议吗?

    此致  

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkat ,很抱歉在此延迟,我将与原始设计师联系以帮助您。

    通常、该设计使用转换模式、因此开关频率会发生变化。 转到150kHz 至300kHz 范围将增加损耗、因此如果您进行正确的规划、这是可能的。

    原始设计为700W 功率、因此需要重新设计才能达到3.5kW。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,罗伯特

    我有一个疑问、这种 DCM 模式是否会使电感器尺寸更大?

    您能否为我介绍一下设计过程、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想让 PFC 在更高的频率下运行以减小电感器电感和尺寸、则可能需要 对其进行软开关、从而更大限度地减少 MOSFET 上的开关损耗。 以连续导通模式(CCM) PFC (硬开关)在150kHz 下运行仍是可行的。 但人们通常会将 PFC 开关频率限制在130kHz 或更低、因为传导 EMI 调节通常从150kHz 开始。

    频率越高、可能必须像 PMP40988那样进行软开关。

    https://www.ti.com/tool/PMP40988

    PMP40988和 UCC2806x 使用可变频率控制来保持电感器电流在每个开关周期始终经过零。 电感器电流纹波将高于 CCM PFC、因此、通常选择不同的电感器磁芯材料。 示例:铁氧体磁芯。

    我有一份 CRM PFC 文件附件可能会帮助你更好地了解它是如何工作的。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt599/slyt599.pdf

    希望这能解决您的问题。

    此致、

    余盛阳   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 Sheng、

    我将详细介绍

    谢谢!

    文卡泰什 B