This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:有关浮动 LDO 工作的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297245/tida-01371-questions-on-floating-ldo-working

器件型号:TIDA-01371

你(们)好

我正在阅读 TIDA01371的用户指南。 有关电路如何工作的一些详细问题。

1.对于以黄色突出显示的文本、我认为应该是 Q4的 B 和 E 交叉点上的 R10和 R47。 为何仅使用0.7V/47欧姆= 15mA?  

2.对于红色高亮文本,您能 解释驱动电路如何(Q4? 问题3? ? )是否要工作? 不要太清楚了。  

3.如用户指南上一节所述、浮动 LDO 用于稳定输出电压、同时无需使用9000uF 电容器、三个并联 MOSFET 提供大电流路径。 似乎没有必要使用大电容(C4/C5/C6)? 如果必须使用,为什么使用3*330uF?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮忙吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已将此邮件转发给我们的工程师之一、他们应该在一两天内回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的

    对于1:0.7V/47 Ω= 15mA。 该15mA 电流是阈值电流。 如果 LDO (U2)输出电流增大至大于15mA、则并联 MOSFET 将开始操作并调节电流增大。 电流小于15mA 时、并联 MOSFET 应关闭、因为其驱动器电流非常弱。

    对于2:Q4、使用的是驱动器并联 MOSFET。 D2用于通过 Q3限制驱动电流、如果流经 D2的电流增大、那么 D2的电压将增大。 D2的电压将导致 Q3作用并分流驱动电流。 这样可以使系统保持快速响应、但没有过度响应或过度响应减少。

    针对3:由于剪切波需要瞬态高功率、因此需要330u 电容器。 与单个1000uF 电容器相比、3*330u 电容器将获得更好的滤波性能。

    如果您有进一步的问题、请随时告知我们。 谢谢。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    对于问题1、R10和 R47位于 Q4 B 和 E 之间、电流可能应为 I = 0.7/(R10+R47)= 0.7 /(47+4700)? 我想我们不能省略 R47上的电压。 你怎么看?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的

    严格地说、可以计算 Ib (Q4)=(V (R10)-VBE)/R47的电流。 实际上、VBE 不能等于0.7V。 它应介于0.6~0.7V 之间。 R10的电压用于驱动 Q4。 然后驱动并联 MOSFET。  如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。 谢谢。

    此致、

    比尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    使用 SMPS (TIDA01352)+浮动 LDO (TIDA-01371)时、如果需要使能控制、是否需要上电/断电序列? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于浮动 LDO 电路、应该不需要排序。 但我不确定您的应用是否需要顺序。 谢谢。

    此致、

    比尔