你(们)好
我正在阅读 TIDA01371的用户指南。 有关电路如何工作的一些详细问题。
1.对于以黄色突出显示的文本、我认为应该是 Q4的 B 和 E 交叉点上的 R10和 R47。 为何仅使用0.7V/47欧姆= 15mA?
2.对于红色高亮文本,您能 解释驱动电路如何(Q4? 问题3? ? )是否要工作? 不要太清楚了。
3.如用户指南上一节所述、浮动 LDO 用于稳定输出电压、同时无需使用9000uF 电容器、三个并联 MOSFET 提供大电流路径。 似乎没有必要使用大电容(C4/C5/C6)? 如果必须使用,为什么使用3*330uF?

非常感谢!