This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Cadence PSpice 导入的离线库下载

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1303243/offline-library-download-for-cadence-pspice-import

这里有多个用户主要由于包含的特定库而愿意使用 PSpice for TI。
我们当前的加密和安全策略可防止用户将 P-Spice for TI 直接下载和安装到笔记本电脑上。
该应用程序也是单个用户、因此将其添加到应用程序服务器以供多个工程师使用也是一个例外。


我们是一家以 Cadence Allegro / Orcad 为中心的大型公司、其许可证可用于 PSpice。

由于我们在内部使用完整的 PSpice 应用、可以将库的访问权限作为离线下载、我可以将其提供给希望使用 TI 组件的用户、而无需下载各个模型。


这将允许库的集中位置便于访问、而不是在单个用户的硬盘上存在单个或过时的模型。
它将实现更高的一致性、更快速的开发、以及能够在部门内轻松地重复使用和分发模拟。

提前感谢、

卡尔·戈尔登布斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    我有2个选项可供您选择。

    1)请某人(可能来自此人)安装 PSpice for TI。 该安装将具有可供共享的库。 用户需要定期启动该工具来查找更新(可能每周一次)

    2) 2)下载 library.zip 文件。 这将是静态的。 您必须定期返回并手动提取库。  https://software-dl.ti.com/pspice/esd/models/library/library.zip

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫
    我当时正在寻找下载、我认为这会对我们有用。

    此致、

    卡尔·G·