This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-SCB (传感器控制板或 PAMB)枚举故障

Guru**** 2610565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1299607/ti-scb-sensor-control-board-or-pamb-enumeration-failure

主题中讨论的其他器件:TMAG5273EVM

您好!

我最近购买了一个 传感器板控制器 、用于  TMAG5273EVM 评估套件。 很遗憾、我无法 通过 TMAG5x73EVM_GUI 成功与 SCB 建立通信。 我已安装了提供的驱动程序(sbac253a)以及 Chrome 扩展程序和关联的云代理、 但当我连接设备和/或尝试进入 DFU 模式时、设备未按预期运行。  

最初连接时、SCB 在断开之前枚举为大约10秒的串行端口(可以在连接的视频中听到断开连接的事件)。  在此期间、LED 一次亮起一个(D1、D2、D3和 D4)、然后一次熄灭一个(D1、D2、D3和 D4)。 我附上了一份序列记录。  

e2e.ti.com/.../TI_5F00_SCB_5F00_LED_5F00_Sequence.mp4

断开连接事件之后、该器件不会表现出任何其他行为。

如果我尝试强制使用 DFU 模式、器件 根本无法枚举、并且没有 LED (D5除外)亮起。

非常感谢您的任何帮助!

谢谢!

-纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    感谢您在传感器论坛发帖!

    为了确保获得完整的图片、在将器件置于 DFU 模式后、您是否使用 GUI 的固件向 SCB 进行刷写?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    感谢您的 快速响应! 不幸的是、我无法实际进行闪存(或重新闪存?) 触发 SCB。 当我按照步骤将其置于 DFU 模式(短接跳线并按下 RESET 按钮)时、器件看起来会进入 DFU 模式(只有 D5亮起)、但不会进行枚举。 根据用户指南/类似的问题、器件在处于 DFU 模式时应该枚举、以便应用新固件?

    谢谢!

    -纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    为了帮助我理解、在器件进入 DFU 模式后、您期望看到的具体行为是什么?

    最后、我能够通过短接下面用红色圈出的两个引脚并按 RESET 来将器件置于 DFU 模式:

    结果如上所示。 从这里、我可以转到 GUI、然后在"File"下拉菜单中选择 "Program Device"、如下所示。  

    选择"Program Device"后、GUI 的固件能够成功刷写到 SCB 上。 将器件置于 DFU 模式后、 "Program Device"按钮是否仍为灰色、如下所示?

    或者、当您按下"Program Device"时、是否出现错误消息? 如果是、您能否分享您收到的错误消息的图像?

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。  

    您能否共享您正在使用的 Web 应用程序的链接?

    我当前正在尝试 https://dev.ti.com/gallery/view/7472171/TMAG5x73EVM_GUI/ver/2.0.0/、可能这与问题有关?

    谢谢!

    -纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    您共享的链接 是至正确的 GUI、这正是我所使用的 GUI。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉 Alicia:

    我不太清楚发生了什么变化、但现在在进入 DFU 模式时、在器件管理器中看到该器件。 我会让你保持张贴,但我猜我会是所有的设置。

    非常感谢您的观看!

    -纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    进入 DFU 模式之前、设备会出现在设备管理器中、但一旦我进入 DFU 模式、就不会出现。 但是、当我使用用于 GUI 的固件刷新器件后、它会再次出现在"Device Manager"中。

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    我看到该器件枚举为"TivaWare 器件固件升级"器件、我希望情况符合预期?

     

    在任何情况下、最终启用了"Program Device"选项、我能够对器件重新编程。 完成该操作后、我将重置器件、更新驱动程序并重新启动。 我现在可以通过 Web 应用程序连接到设备!

    再次感谢您的耐心!

    -纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我看到设备枚举为"TivaWare 器件固件升级"器件,我希望这是预期的吗?

    我正在查看将会作为  USB 串行器件(COM4)出现在"Ports (COM & LPT)"下的器件。 我自己根本看不到"TivaWare 器件固件升级"。

    但是、我很高兴您能够对器件进行重新编程并使其与 GUI 配合工作! 如果您有任何疑问、请随时告诉我!

    此致!

    ~艾丽西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的!  

    很抱歉、当器件未处于 DFU 模式时、我确实会看到它 在"端口(COM 和 LPT)"下枚举为"USB 串行器件(COMx)"、我将其置于 DFU 模式时是否会显示为 "TivaWare 器件固件升级"器件。  

    对于任何其他人可能会在这个问题(或类似问题)上遇到问题,更详细地说明这个问题,以及我为解决问题所采取的步骤:

    我必须手动安装 DFU 器件的驱动程序、该器件是在"其他器件"下启动的

    另外、此时 在 Web 应用程序中选择"Program Device"会失败、显示:

    使用"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Drivers\PAMB"中的内容更新驱动程序后、它会显示为"TivaWare 器件固件升级":

    这时、我可以通过网络应用程序中的"Program Device"选项成功对器件进行重新编程。


    GUI 重新加载后、将按预期显示:


    总的来说、我觉得这是驱动程序安装不当和/或没有重新启动的组合、但我仍然不是100%的。

    谢谢!  

    -纳特