Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273EVM
您好!
我最近购买了一个 传感器板控制器 、用于 TMAG5273EVM 评估套件。 很遗憾、我无法 通过 TMAG5x73EVM_GUI 成功与 SCB 建立通信。 我已安装了提供的驱动程序(sbac253a)以及 Chrome 扩展程序和关联的云代理、 但当我连接设备和/或尝试进入 DFU 模式时、设备未按预期运行。
最初连接时、SCB 在断开之前枚举为大约10秒的串行端口(可以在连接的视频中听到断开连接的事件)。 在此期间、LED 一次亮起一个(D1、D2、D3和 D4)、然后一次熄灭一个(D1、D2、D3和 D4)。 我附上了一份序列记录。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_SCB_5F00_LED_5F00_Sequence.mp4
断开连接事件之后、该器件不会表现出任何其他行为。
如果我尝试强制使用 DFU 模式、器件 根本无法枚举、并且没有 LED (D5除外)亮起。
非常感谢您的任何帮助!
谢谢!
-纳特