This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:电感器值的计算条件

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1287567/tida-010057-calculation-condition-for-inductor-values

器件型号:TIDA-010057

我将参考 tiduep0文档的第14页计算电感值、但它与列出的值不匹配。

https://www.ti.com/jp/lit/pdf/tiduep0

请告诉我使70.1μF 和1020.8μH 的各种系数。

我指的是以下文档中列出的值、但是否需要进行任何更正?

⇒Ω Vin_min:4.25V、输出电压:80V、Vd:0.7V、输出电流:30mA、R:0.4、 Fsw:250kHz、占空比:0.95、Pout:2.4W

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加一个可用于计算的计算器、请告诉我它是否有用。

    此致、

    Sanjay R. Pithadiae2e.ti.com/.../SEPIC-Power-Supply-Design-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pithadia

    感谢您的回复。

    我在假定各种条件(最小值/最大值等)的情况下在计算工具中输入数值、但无法获得70.1μF 和1020.8μH 的值。

    您能否告诉我、在 tiduep0文档中为以下设置了哪些值来推导70.1μF 和1020.8μH?

    ⇒Vin_Min、Vout、Vd、Iout、R、 FSW、(占空比、Pout)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在咨询设计这一设计的设计师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    我很抱歉这么多的反应延误。 我已经查看了您的问题、此处是一级和二级电感器所选值的计算和说明。

    输入电压 - 4.25V 至5.5V  

    最大输出电压- 80V

    IOUT = 25 mA (双电源轨的50 mA)

    Fsw - 250kHz

    Lpri (min)= Vin^2 x D/(纹波因子 x Fsw x Vout x Iout) (纹波因子为0.4、D 为0.95)

    代入这些值、我们得到:

    Lpri (Vin、min)= 43uH、 Lpri (Vin、max) = 71.8uH

    因此、对于整个输入范围、我们应该使用71.8uH。 另请注意、该计算值是最小电感、因此在设计中我们使用了常用的100uH 电感器。

    同样、对于次级电感器、

    Lsec =(1-D) xVout^2/(纹波因数 x Fsw x Vout x Iout)  

    Lsec (Dmax)= 797uH 和 Lsec (Dmin)= 1017uH。 因此、选择的 Lsec 值通常是1000uH。

    我希望这可以回答您的问题。

    谢谢。此致、

    阿比谢克