我将参考 tiduep0文档的第14页计算电感值、但它与列出的值不匹配。
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/tiduep0

请告诉我使70.1μF 和1020.8μH 的各种系数。
我指的是以下文档中列出的值、但是否需要进行任何更正?
⇒Ω Vin_min:4.25V、输出电压:80V、Vd:0.7V、输出电流:30mA、R:0.4、 Fsw:250kHz、占空比:0.95、Pout:2.4W
此致、
聪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将参考 tiduep0文档的第14页计算电感值、但它与列出的值不匹配。
https://www.ti.com/jp/lit/pdf/tiduep0

请告诉我使70.1μF 和1020.8μH 的各种系数。
我指的是以下文档中列出的值、但是否需要进行任何更正?
⇒Ω Vin_min:4.25V、输出电压:80V、Vd:0.7V、输出电流:30mA、R:0.4、 Fsw:250kHz、占空比:0.95、Pout:2.4W
此致、
聪
尊敬的 Satoshi San、
我很抱歉这么多的反应延误。 我已经查看了您的问题、此处是一级和二级电感器所选值的计算和说明。
输入电压 - 4.25V 至5.5V
最大输出电压- 80V
IOUT = 25 mA (双电源轨的50 mA)
Fsw - 250kHz
Lpri (min)= Vin^2 x D/(纹波因子 x Fsw x Vout x Iout) (纹波因子为0.4、D 为0.95)
代入这些值、我们得到:
Lpri (Vin、min)= 43uH、 Lpri (Vin、max) = 71.8uH
因此、对于整个输入范围、我们应该使用71.8uH。 另请注意、该计算值是最小电感、因此在设计中我们使用了常用的100uH 电感器。
同样、对于次级电感器、
Lsec =(1-D) xVout^2/(纹波因数 x Fsw x Vout x Iout)
Lsec (Dmax)= 797uH 和 Lsec (Dmin)= 1017uH。 因此、选择的 Lsec 值通常是1000uH。
我希望这可以回答您的问题。
谢谢。此致、
阿比谢克