主题中讨论的其他器件:SFRA、
您好!
我已清除 TTPL PFC 的 Lab1。
根据 TIDUET7G 的部分(3.1.2.5.2.3)、实验2测试、预期结果在负载为100欧姆时为46V、0.7A。
但在对同一电路板运行相同代码而不进行任何更改时(只是在空载条件下更改了电感值约为500uH 的电感器)
我使用以下的值获得大约68V 的输出、TTPLPFC_DutyPU 也略高- 0.419 (与文档屏幕截图中的0.2625相比)
另外、根据升压公式、在占空比为0.2625时、输出电压应该大约为40V (不是文档中提到的46V)
-为什么实验练习二会得到不同的电压输出?
- 实验2补偿设计器的预加载/现有系数是否用于稳定的系统?
在补偿设计器中、工具显示的是已经建模了系数的不稳定系统。 我希望对于此设计、它已经是稳定的。
此致、