This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算 X-cap &Y-cap 值

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TMS320F28379D, UCC3895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297760/how-to-calculate-x-cap-y-cap-value

主题中讨论的其他器件:UCC28070TMS320F28379DUCC3895

我想知道如何计算 X 电容器和 Y 电容器的容值。

输入为 85VAC…265VAC、单相输入

频率为50/60 Hz。

应用为7 kW 车载充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、  

    请指出您在此设计中使用的 TI 器件。  

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LeonardEllis:

    感谢您的答复。

    使用 TI 器件设计中的几个示例。

    PFC IC - UCC28070

    微控制器- TMS320F28379D

    PSFB 控制器- UCC3895

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、  

    本论坛旨在支持涉及 TI 电源控制器的设计问题。  您的问题是非常一般的、与传导 EMI 滤波器的设计有关。  

    我建议查看以下链接中的信息:  
    https://www.ti.com/lit/pdf/slyp757?keyMatch=EMI%20FILTER%20DESIGN

    https://www.ti.com/video/series/designing-a-low-EMI-power-supply.html?keyMatch=EMI%20FILTER%20DESIGN

    视频系列页面上还有其他链接 、可获取有关设计方法和标准的更多信息。  

    此致、
    乌尔里希  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。