This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何计算 X-cap &Y-cap 值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TMS320F28379D, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1297760/how-to-calculate-x-cap-y-cap-value

主题中讨论的其他器件:UCC28070TMS320F28379DUCC3895

我想知道如何计算 X 电容器和 Y 电容器的容值。

输入为 85VAC…265VAC、单相输入

频率为50/60 Hz。

应用为7 kW 车载充电器。