Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, LM5030
主题中讨论的其他器件: LM5030
您好!
我已经构建了参考板设计 TIDA-01352、并且正在查看使用电子负载的性能。
无法达到设计指南 TIDUCD8.PDF 第3.2.2.3章中提供的性能。
+LV 和-LV 在50V 时输出电流限制在~1.2A。
+MID 截面支持>2A (50V 时)。
经测量、CS_P1电流检测电压在50V、~1.2A 时达到0.5V。 在1.2A 以上时、CS_P1占空比会降低、就像 LM5030进入逐周期调节模式一样(预期)。
已根据参考设计 BOM 购买包括电感器在内的元件器件型号。
对于该参考设计的有限输出功率能力、您是否获得了类似的反馈? 某个元件是否可能影响此规范?
此致、
尼古拉。