This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01352:最大输出电流主电源轨

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01352, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1284352/tida-01352-max-output-current-main-rails

器件型号:TIDA-01352
主题中讨论的其他器件: LM5030

您好!

我已经构建了参考板设计 TIDA-01352、并且正在查看使用电子负载的性能。

无法达到设计指南 TIDUCD8.PDF 第3.2.2.3章中提供的性能。

+LV 和-LV 在50V 时输出电流限制在~1.2A。

+MID 截面支持>2A (50V 时)。

经测量、CS_P1电流检测电压在50V、~1.2A 时达到0.5V。 在1.2A 以上时、CS_P1占空比会降低、就像 LM5030进入逐周期调节模式一样(预期)。

 

已根据参考设计 BOM 购买包括电感器在内的元件器件型号。

对于该参考设计的有限输出功率能力、您是否获得了类似的反馈? 某个元件是否可能影响此规范?

此致、

尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人以前经历过这种情况?

    此致、

    尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您测试了多少个电路板? 由于某些元件发生变化、您的设计似乎将进入电流限制范围。

    您是否有要分享的原理图?

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的答复。

    我们在构建 TIDA-01352参考设计时采用了 TI 的原型设计。 无预期修改。
    购买给 Wurth 的变压器。

    下方显示了在一个电路板上测得的 I/V 曲线。 我还有第二个可以测试的模块、但组件按相同的顺序排列。
    初级变压器的输入电压为23.3V (+MID 通道)。

    电流检测电路上的电阻器具有所需的值。

    电流检测电路似乎 限制电流。 以下是对+60V 主正通道信号的测量:

    你有什么建议让我看看周围?

    Br、

    尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您按原样复制了 TI 原理图、我没有看到任何原因。 您能否分享原理图 PDF 供您审阅?

    此外、能否在更多电路板上测试此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    在我具有的第二个板上得到相同的行为。

    我想澄清一下作为设计指南 TIDUCD8.PDF 参考给出的电流波形:
    图53和54:B 模式->在§3.2.1中清晰描述
    图55和56:弹性成像->在§3.2.1中清晰描述
    图57:满载->表示恒定电流?
    图62和63:CW ->连续脉冲,与 toff = 0时的§3.2.1类似?

    您能否确认对于每个图、给定的当前值表示脉冲期间的电流、而不是 PSU 提供的平均电流?

    通过使用电子负载、我看到当稳压稳定时、正主通道可以输出2.5A 脉冲(方波250us @2A5250us 0A)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/HIGH_5F00_POS_5F00_50V_5F00_2A_5F00_250us_5F00_500us.bmp

    蓝色迹线是位于电子负载负极端子(GND)上的0.025 Ω 电阻的电压。

    非常感谢您的支持。

    尼古拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas

    很高兴在这里见到您!

    "图53和54:B 模式->在§3.2.1中清晰描述
    图55和56:弹性成像->在§3.2.1中清晰描述
    图57:满载->表示恒定电流?
    图62和63:CW ->连续脉冲,类似于 toff = 0时的§3.2.1?"

    可以。 你是对的。 在 B 模式期间、由于负载是一个脉冲并且输出中有缓冲电容器、所以瞬态电流可以达到2.5A。 但正如您测试的、连续电流为~1A。

    请参阅下图

    由于匝数比恒定、因此最大初级电流大致恒定。 要获得更大的输出电流、客户必须重新设计电流互感器、或缩小电流互感器二次侧的感应电阻器。 但请记住:所有这些更新都需要将推挽式变压器的安全性保持在规格范围内。 如果您需要进一步的支持、请随时告诉我。 谢谢。

    此致、

    比尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。