This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:电池充电状态的参考代码

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290850/tida-010208-the-reference-code-of-battery-state-of-charge

器件型号:TIDA-010208
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

我发现在 TIDA010208中、VIT 将用于计算 MCU 中的电池 RSOC、我是否可以问 MCU 中是否有参考代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    您对 MCU 中的 SOC 计算没有任何参考代码、1)我们无法在不匹配真实电池的情况下获得准确的 SOC;2)充电或放电功能可以直接从 BQ76952读取、它可用于计算粗略 SOC。  

    如果您发现 SOC 精度较差带来的挑战、那么电量监测计可能是一个不错的销售选择。  

    如果没有其他问题、请单击"此已解决我的问题"。

    谢谢。

     

    此致、

    Ryan Tan