请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010208 主题中讨论的其他器件:BQ76952
大家好、
我发现在 TIDA010208中、VIT 将用于计算 MCU 中的电池 RSOC、我是否可以问 MCU 中是否有参考代码? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我发现在 TIDA010208中、VIT 将用于计算 MCU 中的电池 RSOC、我是否可以问 MCU 中是否有参考代码? 谢谢!
尊敬的 Kailun:
您对 MCU 中的 SOC 计算没有任何参考代码、1)我们无法在不匹配真实电池的情况下获得准确的 SOC;2)充电或放电功能可以直接从 BQ76952读取、它可用于计算粗略 SOC。
如果您发现 SOC 精度较差带来的挑战、那么电量监测计可能是一个不错的销售选择。
如果没有其他问题、请单击"此已解决我的问题"。
谢谢。
此致、
Ryan Tan