This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01160:输出功率设置

Guru**** 2610435 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289101/tida-01160-output-power-setting

器件型号:TIDA-01160

TIDA-01160设计用于1.5W 功率、但在2.3.2.1章中、我们可以看到栅极驱动的功率损耗仅为0.11W。

此设置是否合适?  

电感值的设置也有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lin、

    我认为栅极驱动器中的功率损耗将取决于负载及其开关速度。  静态功耗看起来很准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarmad Abedin:

    在用户指南中、我们可以看到功率损耗的公式为 PTATAL= 30.811mW + 78.7mW≈109.511mW。

    因此我认为总损耗接近0.11W。

    但为什么要在1.5W 功率下进行设计?