请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01160 TIDA-01160设计用于1.5W 功率、但在2.3.2.1章中、我们可以看到栅极驱动的功率损耗仅为0.11W。
此设置是否合适?
电感值的设置也有相同的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TIDA-01160设计用于1.5W 功率、但在2.3.2.1章中、我们可以看到栅极驱动的功率损耗仅为0.11W。
此设置是否合适?
电感值的设置也有相同的问题。