请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
最近、我在一项设计中使用了 STM32 MPU (器件号为"STM32MP157FA1")和 DDR3L (器件号为"NT5CC256M16ER-EK ")。 用于模拟 STM32 IBIS 模型"ibis5_4gbddr3_e_1p35_0c~95c.ibs"中的数据和地址线对于500MHz 频率、源发送器眼图波形本身看起来不正确。 附加了参数设置以及其中一条数据线的眼图波形图像以供参考。
源端信号失真的原因是什么?