This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ANSYS 仿真眼图问题

Guru**** 2610415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1290398/ansys-simulation-eye-diagram-issue

最近、我在一项设计中使用了 STM32 MPU (器件号为"STM32MP157FA1")和 DDR3L (器件号为"NT5CC256M16ER-EK ")。 用于模拟 STM32 IBIS 模型"ibis5_4gbddr3_e_1p35_0c~95c.ibs"中的数据和地址线对于500MHz 频率、源发送器眼图波形本身看起来不正确。 附加了参数设置以及其中一条数据线的眼图波形图像以供参考。

源端信号失真的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran、  

    STM32是一个 STMicro 器件、而不是德州仪器。  您的查询最好直接与 STMicro 联系。

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢