This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:设计4kW 充电器的最新拓扑参考设计要求

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1289759/tida-010203-latest-topology-reference-design-requirement-to-design-4kw-charger

器件型号:TIDA-010203

我们是否可以使用 采用 GaN 和单相图腾柱 PFC 的 TIDA-010203参考设计来设计4kW 充电器? 您还可以建议是否将隔离式交错 LLC 拓扑用于直流/直流级、以及是否有可与 TIDA-010203集成的任何参考。 您能否提供最新拓扑参考设计来设计尺寸紧凑、效率最高的4kW 充电器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aran:

    是的、只要您的最小 Vin 高于200V、就可以。  

    您可以使用具有2PH 或3ph 交错的 LLC。 注意它的电压增益。 您可以添加具有多相降压的第三级以覆盖电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议用于 电池充电器应用的4kW PFC +直流级吗? 标称输入190V 至270V、输出30V 至60V。 请发送该文档的参考设计链接。 谢谢