请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 我们是否可以使用 采用 GaN 和单相图腾柱 PFC 的 TIDA-010203参考设计来设计4kW 充电器? 您还可以建议是否将隔离式交错 LLC 拓扑用于直流/直流级、以及是否有可与 TIDA-010203集成的任何参考。 您能否提供最新拓扑参考设计来设计尺寸紧凑、效率最高的4kW 充电器? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否可以使用 采用 GaN 和单相图腾柱 PFC 的 TIDA-010203参考设计来设计4kW 充电器? 您还可以建议是否将隔离式交错 LLC 拓扑用于直流/直流级、以及是否有可与 TIDA-010203集成的任何参考。 您能否提供最新拓扑参考设计来设计尺寸紧凑、效率最高的4kW 充电器? 谢谢