This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:Q4安装是否错误?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1276481/tida-010042-is-q4-mounted-the-wrong-way-around

器件型号:TIDA-010042

我当时正在尝试了解 PNP 浮动电压测量、但我无法仿真... 我不明白它是怎么工作的。 但是、我意识到 Q4的体二极管可以防止关闭面板、因为电流会刚好流过体二极管回到面板。

这是设计错误还是漏掉了一些东西?

谢谢、EDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    当电池电压高于电池板电压时、Q4有助于防止电流进入电池板(如果是这样、软件将关闭 Q4、然后断开电池板)。 如果电池板电压高于电池电压、并且符合其他参数(您可从设计指南中查看判断标准)、那么软件将开启 Q4来减少传导损耗。

    电压测量电流会流经 Q4的体二极管、然后会给出正确的值。 如果 Q4变为180度、那么当 Q4关闭时、将无法检测到 PV 电池板的电压。

    PNP 电压测量方法与此类似(在该 TIDA 设计中、实际上非浮动电压测量也可以使用(例如简单的电阻分压器)、您可以在 TINA 中对其进行仿真:

    e2e.ti.com/.../PV_5F00_voltage_5F00_sample.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Browden:

    非常感谢。 啊、现在我还明白了为什么10V 降压稳压器也可以在没有阳光的情况下工作! 它通过 Q6和 Q7的体二极管从电池反馈!

    非常感谢、我将在不使用浮动检测电路的情况下构建它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。