请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 我当时正在尝试了解 PNP 浮动电压测量、但我无法仿真... 我不明白它是怎么工作的。 但是、我意识到 Q4的体二极管可以防止关闭面板、因为电流会刚好流过体二极管回到面板。
这是设计错误还是漏掉了一些东西?
谢谢、EDI

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我当时正在尝试了解 PNP 浮动电压测量、但我无法仿真... 我不明白它是怎么工作的。 但是、我意识到 Q4的体二极管可以防止关闭面板、因为电流会刚好流过体二极管回到面板。
这是设计错误还是漏掉了一些东西?
谢谢、EDI

您好、Eduard、
当电池电压高于电池板电压时、Q4有助于防止电流进入电池板(如果是这样、软件将关闭 Q4、然后断开电池板)。 如果电池板电压高于电池电压、并且符合其他参数(您可从设计指南中查看判断标准)、那么软件将开启 Q4来减少传导损耗。
电压测量电流会流经 Q4的体二极管、然后会给出正确的值。 如果 Q4变为180度、那么当 Q4关闭时、将无法检测到 PV 电池板的电压。
PNP 电压测量方法与此类似(在该 TIDA 设计中、实际上非浮动电压测量也可以使用(例如简单的电阻分压器)、您可以在 TINA 中对其进行仿真: