主题中讨论的其他器件: TIDA-01592
您好@Sanjay Pithadia Abhishek Vishwa
此 TIDA-01371和 TIDA-01592 参考设计非常有用。 需要咨询的一些问题。
1. 关于方程式(1),我同意,从能量的角度来看,"与正电压或负电压源有关的等效功率是 C*V2*f,而不是 C*V2*f。 4 *C*V2*f "。 但 doc 似乎未更改。
但是、我们能否从阻抗的角度来看待这个问题:
HV+或 HV-应在1/2 T0 (HV=1/f T0)期间提供功率 :P = V*V/ Zc = V*V /[ 1 /(2 * PI *f * C )]= 6.28 * V*V* f * C。 x 6.28 这是 x4的星号。 你怎么 看?

这篇文章也讨论了这个问题,但图片似乎不可用。

2.该参考设计为20A/100V、是2kW 而不是80W,对于要求高功率的应用,第5页中的0.8A 意味着 弹性成像 ? 看起来无关紧要。
另外、我在 sch 上没有找到9000uF (如此大)的输出电容器。 您可以帮助解释一下吗?


3. 我也注意到了新的参考设计 TIDA-01592,它提到15-30W 就足够了,在 TIDA-01371中远小于2kW。 哪一个是正确的? 高压功率的功率能力计算( 尤其是在剪切波模式下 )是令我困惑的。 也许您可以提供帮助。 我们正在运行128通道医疗 u/s。 +/-100V 范围内。

非常感谢!