This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11329:环路振荡- LM5021-1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11329, LM5021, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266348/pmp11329-loop-oscillations--lm5021-1

器件型号:PMP11329
主题中讨论的其他器件: LM5021UC3844

您好!

我正在将 TI 参考 设计 PMP11329用于我的一个输出为18V、3.6A 的电源设计。 我能够获得2A 的输出、但漏极波形或整个环路会振荡。 漏极波形如下所示。 开关频率当前为100kHz。 最初我还尝试使用150kHz。

电流检测波形如下所示、其中采用500m Ω 检测电阻。

请帮我解决这个问题。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    您能否分享一下原理图? 有时、这些问题很难通过远程调试来解决。 这也可能是布局问题或错误的组件。  

    您是否准确遵循了 PMP11329设计?

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。

    我尽可能遵循 PMP11329的原理图。 您可以查看随附的原理图。

    下面是我的顶部和底部布局。

    顶部

      

    底部

    请推荐一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、我请我们的一位工程师在此处提供一些建议。 请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的答复。 期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    2A 电流限制在整个输入电压范围内是否保持一致? 我很难读取原理图、但电流环路设置为什么? 您能否在禁用该环路的情况下进行测试?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    不同输入电压的2A 电流限制似乎相同。 以下是快照。

    根据参考设计、我最初尝试的电流环路滤波器截止频率为146kHz (4.02K 和270pF)。 我也通过增加 CS 引脚电容器来尝试使用3.8kHz (4.02K 和10270pF)。 我尝试了减小或增大斜率补偿。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来像是在次级侧发生的事情、因为它发生在整个输入范围内的同一负载点。

    是否可以通过 U2在不使用电路的情况下测试电路板? 这可能会限制电流并将 IC 发送到重启周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    忘记指出已通过移除 R11禁用 U2。 U1也被禁用。 我使用一个肖特基二极管代替 Q1、来测试是否存在问题。 我怀疑次级侧、因为电流限制 在不同的输入电压上是一致的。 可能是布局问题、但在重新进行布局之前、我想确认导致问题的部件。 还有其他可以尝试的东西、或者丢失了一些东西?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是布局、其中的控制器跨越 PCB、使 CS 信号易受噪声的影响、并可能削弱栅极驱动器。

    您能否检查驱动信号以查看是否有噪声耦合? 在 PMP11329上、LM5021和外部驱动器紧挨低侧 FET Q4、有助于提高性能。

    对于电流检测、我要增大串联电阻并减小电容?

    此外、您能否上传更易于阅读的原理图? 以便我可以提出更具体的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当环路打开时、栅极驱动器中没有噪声。 我尝试过 UC3844、结果起作用。 也许 LM5021对噪声和布局更为敏感。 根据规格、LM5021非常出色、有助于实现高性能和高效率。 我计划使用这两个 IC 制作两个不同的电路板。 寻找需要在布局中改进的点。 附加更清晰的原理图。 请告诉我您的评论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    UC3844的 OCP 电平为1V、而 LM5021为0.5V。 您是否缩放电流检测电阻以使其与器件变化相关联?

    更改了 LM5021的应用部分(8.2.2.6) 公式22 使用最大 Vocp 电平的大约一半来与最大预期初级峰值电流相关联。 这可以为控制环路提供大量的信号、同时还具有 OCP 裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    虽然我没有更改 UC3844的 Rsense、但我之前尝试了 LM5021的电流 Rsense 的1/5。  

    现在、我有点相信、由于存在振荡、这是一个布局问题。 但我不知道应该在哪个部分或哪些方面改进、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 布线跨接在电路板上并不理想、但这似乎是布线该部分并将 FET 设置在 PCB 底部边缘的唯一方法。

    CS 布线看起来不错、将其布置在接地平面旁边是尽可能减小环路电感的好方法。 我认为您唯一可以更改的是控制器的滤波。

    如果我正确读取了布局、看起来 CCS 会经过两个过孔、然后返回 LM5021的 GND 引脚。 这种额外的电感可能足以让噪声跳闸 OCP。 在 PCB 中、您是否可以翻转电容以使接地连接直接连接到 LM5021的 GND 引脚? 下面的示意图展示了在哪些方面可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的建议。 之前、我曾尝试翻转电容器并将一端直接焊接到 IC 引脚。 但没有帮助。 但在布局中实现相同可能会有所帮助。 我将考虑这一点、并尝试尽可能降低 IC 以减少布线长度和杂散电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过孔还可用作天线并拾取噪声、因此有助于尽可能减少敏感节点上的此类数量。

    此外、这里还有一个链接、指向我认为有用的文章、它介绍了设计布局时的各种注意事项。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup230/slup230.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的建议。

    我将重新设计这两个 IC 的布局。 如果有问题、我会回来。