您好!
我们想使用能量收集参考设计为具有峰值消耗50mA 的系统上电、但我们也想使用 ADC 测量 CT 的电流。 是否有针对这种情况的参考设计? 我们是否必须"分离"这2个操作、即充电/向系统和测量提供电流、还是同时可行?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们想使用能量收集参考设计为具有峰值消耗50mA 的系统上电、但我们也想使用 ADC 测量 CT 的电流。 是否有针对这种情况的参考设计? 我们是否必须"分离"这2个操作、即充电/向系统和测量提供电流、还是同时可行?
谢谢你。
您好、Travis:
感谢您的及时响应。 它非常有用。 在我们的应用中、我们希望测量交流电流、以便我们可以计算和测量除电流绝对值之外的多个参数。
我还有一些问题/疑问:
此致、
延扬
尊敬的 Jonjan:
1.请查看产品说明书、查看是否可以将一个 ADC 输入连接到 GND、并将其用作单端 ADC。 您可以联系该 ADC 的支持团队以获得进一步的建议。
2.原因与1相同,我不应该在那个大厅给出建议,因为它不是我们的产品。
一旦 SCAP 电压达到2.6V、升压转换器就会从超级电容器获得功率。 如果您需要直接电源路径、则需要额外的功率级。 我想知道您为什么要从 CT 获得直接电源。
4.有可能。 但 在大多数情况下、成本并不值得、因为通常三相系统适用于单相 网络无法支持如此 重 负载的大功率应用。
Br、
特拉维斯