This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01385:测量来自 CT 的电流

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1271790/tida-01385-measuring-the-current-from-ct

器件型号:TIDA-01385

您好!

我们想使用能量收集参考设计为具有峰值消耗50mA 的系统上电、但我们也想使用 ADC 测量 CT 的电流。 是否有针对这种情况的参考设计? 我们是否必须"分离"这2个操作、即充电/向系统和测量提供电流、还是同时可行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    循环双向通信以支持这种情况、涉及 TPS61021。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonjan:

    如果您的设计对效率不是很敏感、则可以连接采样电阻器或使用霍尔传感器:

    解决方案1:

    该解决方案会测量整流电流、这是 CT 电流的绝对值。

    解决方案2:

    此解决方案可以测量具有直流偏移的交流侧电流。

    解决方案3:

    该解决方案可以在电源电路和 信号电路之间实现隔离、因此具有更高的可靠性。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的及时响应。 它非常有用。 在我们的应用中、我们希望测量交流电流、以便我们可以计算和测量除电流绝对值之外的多个参数。

    我还有一些问题/疑问:

    • 我们使用的是每侧最大范围为600mV 的差分 ADC。 我们如何将信号馈送到它?  
    • 您会为该应用推荐霍尔传感器吗?  在本例中、CT 次级的最大电流为1A。
    • 如果我们对该参考设计的解释是正确的、则 Q2会将超级电容器的电压限制为2.6V。 这是否意味着、如果系统需要电流并且 CT 能够提供该电流、那么它仍会从超级电容器而非 CT 获得功率、或者电流是否正常情况下流入升压转换器? 我们只想在来自 CT 的电流不足时使用超级电容器、否则我们希望它 直接为升压转换器供电。
    • 我们将在三相系统上使用该器件。 是否可以使用多个相位为系统供电、或者复杂性是否变得太大而不值得?

    此致、

    延扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonjan:

    1.请查看产品说明书、查看是否可以将一个 ADC 输入连接到 GND、并将其用作单端 ADC。  您可以联系该 ADC 的支持团队以获得进一步的建议。

    2.原因与1相同,我不应该在那个大厅给出建议,因为它不是我们的产品。

     一旦 SCAP 电压达到2.6V、升压转换器就会从超级电容器获得功率。 如果您需要直接电源路径、则需要额外的功率级。 我想知道您为什么要从 CT 获得直接电源。

    4.有可能。 但 在大多数情况下、成本并不值得、因为通常三相系统适用于单相 网络无法支持如此 重 负载的大功率应用。

    Br、

    特拉维斯