This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:TIDA-01414

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, TIDA-01414, PCM9211, PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1259678/tida-01414-tida-01414

器件型号:TIDA-01414
主题中讨论的其他器件: PCM9211PCM5252、DIX9211

尊敬的 TI 团队:

我是一名电子工程师、在我学习和职业生涯中都使用了 TI 参考套件。 而且,目前我正在研究 Dolby Atmos 5.1.2条形音箱系统。 我对设计有一些疑问、需要支持以进行准确修改。 在这方面,你能帮我吗?

1.我想把(高音扬声器+低音扬声器)的输出组合在一个 port...ca上,你可以分享精确的连接怎么可能?

2.其次、我想将 HDMI 2.1 (eARC)放置在此设计中、以使用5.1.2输出 configuration..ca获得所需的音频输出。您可以详细说明如何连接输入 HDMI eARC 连接器、或到底有什么信号(I2S.I2C 等)?

PLZ 找到附加的图片供您参考。

此致

阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    关于第一个问题、您能否详细说明"端口"的含义? 您是否意味着两个扬声器都需要一个连接器? 或将高频扬声器和低音扬声器混用?

    关于数字音频信号、此参考设计需要 I2S 音频格式、该格式连接到"I2S-IN"接头、您可在原理图第2页上查看。 HDMI 控制器(未包括在设计中)应向条形音箱参考设计提供这些信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    1.关于第一个问题、是、两个扬声器使用单个连接器(高音扬声器+低音扬声器)。

    2.关于第二个问题,是的,我已经检查了原理图页2的标题(I2S-IN )。 此外、是否需要 HDMI 控制器? 或者只是我们可以将 HDMI 连接器连接到 I2S 信号?……是否需要将 I2C 信号作为输入? 因为我查阅了 NXP 设计方框图、在其中我可以看到数字输入的三个信号(I2S、I2C、SPDIF)...您可以找到随附的图片。

    请引导我回答两个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    对于扬声器连接器、您可以将任何接头与一对差分引脚配合使用。 我可能遗漏了您打算使用哪种扬声器的一些背景知识、或者基本了解当前接头无法正常工作的原因。

    我认为对 HDMI 控制器的需求取决于您的应用。 是否打算与标准 HDMI 输出器件兼容? 还是打算仅使用 HDMI 电缆并将其重新用于音频传输?  据我所知、 I2S 不是 HDMI 传输的标准、因此需要将 HDMI 音频数据转换为 I2S。 否则、您可以构建一个定制系统、在该系统中使用 HDMI 电缆引脚并重新用于 I2S、I2C 等。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我来介绍一下这个设计的架构。

    我想规划一个(HDMI 到音频转换器、eARC)、通过 HDMI 连接器将 HDMI 电缆从电视连接到此套件(TIDA-01414)、我认为 HDMI 控制器已经放置在电视中 (TX 端)。我们只需将连接器连接到此套件、就可以将数字信号发送到此设计进行音频处理。 其次、在 Dolby Atmos 5.1.2配置中、我需要8个输出连接器。 但是、此设计具有11个输出连接器。 这就是为什么我需要在单个输出上结合高频扬声器和低音扬声器的原因。

    让我分享这张图片并详细说明。

    在 TIDA-01414中、有单独的高频扬声器和低音扬声器输出连接器...但我希望两个输出(高频扬声器+低音扬声器)都位于单个连接器上。

     还是打算仅使用 HDMI 电缆并将其重新用于音频传输?

    是的,它仅用于音频传输,符合 Dolby atmos (5.1.2)标准... (输入:HDMI eARC、输出:8-XLR 端口)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    其中一些采用高频扬声器+低音扬声器的扬声器盒内有无源分频滤波器。 您可以检查、如果是这种情况、您可以使用单根放大器/电缆将宽带(无高通或低通滤波)信号驱动到此扬声器中、只需考虑这些扬声器与放大器的输出并联。

    关于 HDMI 方面、我将做一些研究、稍后再做进一步评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我这么多天都没收到您的回复

    非常感谢您的努力。 您的意思是简单并联(高音扬声器+低音扬声器)的输出并在右侧放置一个输出连接器?

    其次、根据我的理解、HDMI 控制器位于电视内部、我们只需将 HDMI eARC 母连接器连接到此 TIDA-01414设计的引脚14引脚19 (音频返回通道)以及引脚15引脚16 (SCL、SDA)。 要将数字音频输入(I2S)输入到该板...无论如何、我要等待调查 和回复

    非常感谢您的努力

    伊万   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    关于扬声器、我将添加一个简单的方框图以更好地解释它、但您不必将两个放大器的输出连接在一起、只需使用1个放大器连接到您的扬声器即可。 扬声器本身应具有交叉滤波器。

    关于 HDMI 连接器、我还有更多详细信息:

    • 标准 HDMI 接口的 I2C 连接用于 DDC (显示数据通道)、通常用于根据图形适配器自动调整视频分辨率。 对于任何特定放大器、DAC 等的 I2C 配置、您都需要一个本地处理器/控制器、能够在上电/初始化期间发送所需的 I2C 设置。 这不是来自电视上的主机 HDMI 控制器。
    • 通过 HDMI 发送的音频发送器不是直接在 I2S 或 TDM 中进行格式化、必须使用数字接收器才能将其解码为 I2S、TDM 或模拟信号。 有处理器可以做到这一点、您也可以使用音频专用器件、例如 PCM9211

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的努力、

    1. 关于扬声器设置、让我们总结一下、根据方框图、我们只需将单个输出连接器放在低音扬声器上的放大器后面、即可用于两者(高音扬声器+低音扬声器)、对吗? 附加的图片
    2. 其次、我对 HDMI (eARC)信号有点困惑。 我附上了 NXP Dolby 条形音箱设计方框图。 HDMI 和 MCU 之间没有 HDMI eARC 转换器(PCM9211等)。 从 HDMI eARC 到 MCU 的直接连接(I2S、I2C 信号)。 您可以查看方框图。

    谢谢  

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    扬声器连接正确。

    关于 HDMI eARC、只要我知道直接连接是不可行的、您可以通过 NXP 查看方框图的详细信息、除非这是一个重新用于 HDMI 电缆引脚的定制系统。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 所做的努力

    • 感谢您提供输出扬声器连接器的分辨率。
    • 关于 HDMI eARC、我研究了各种博客/数据表。 在我看来、HDMI 具有多种模式、而且 TX 和 RX 之间的 I2S (串行时钟、WS、串行数据>>LRCLK、BCLK、MCLK)引脚映射。 主机控制器将定义一种在特定引脚排列上工作模式。 此外,我有附件链接,你可以读出来供参考。 其次、PCM5252已经存在于 TI 设计 TIDA-01414中、我认为我们不需要额外的 PCM、我们需要确定 TX 与 Rx (时钟、WS、SD)之间的适当连接。 此外、我还向 NXP 询问了设计细节。

    https://web.archive.org/web/20070102004400/http://www.nxp.com/acrobat_download/various/I2SBUS.pdf

    https://www.ricable.com/en/il-protocollo-i2s-e-il-cavo-supreme-hdmi/

    谢谢

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    感谢您分享研究结果。 从您第二个链接上的 Web 文章来看、这似乎确实是一个使用 HDMI 电缆的定制解决方案、它还提到这不是行业中的标准、其他组织也尝试了不同的解决方案。
    我目前没有任何进一步的评论需要添加、请随时告诉我们您从其他地方获得的任何反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,亲爱的伊凡,

    我会告诉你,是否有任何解决方案收集有关这...  

    感谢您的研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    谢谢

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,

    与我们的设计 TIDA-01414一样、有一个(I2S-IN)接头、可以向所有 PCM5252发送信号(时钟、WS 和串行数据)。 我已经附加了一个链接、您可以将 I2S 格式的信号读取到 PCM、以获得 HDMI 的替代模式。 不过、HDMI 具有多种模式。

    您知道 HDMI Holo 模式吗? 我认为这是音频传输模式。

    https://www.kitsunehifi.com/wp-content/uploads/2021/07/May_user_manual.pdf

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在此进行读出、以便

    https://manuals.plus/holo-audio/red-audio-network-bridge-digital-to-digital-converter-manual

    感谢您的努力  

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    今天是 TI 在美国的假日。我们将在明天结束前回复您的问题。

    请勿回复此邮件、除非我们未及时回复您。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    我将介绍您分享的信息、并在明天之前提出进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    感谢您提供更多信息。 我会确保内部分享这部分内容、以获得有关 I2S 数字到数字传输应用的一般知识。

    只是为了确保 我们不会偏离您原来的问题:HDMI eARC 不与 TIDA-01414直接兼容。 TIDA-01414建议使用 66AK2G 音频 SoC 将 HDMI 转换为 I2S。 然后、 66AK2G 的 I2S 输出通过 J3连接到 TIDA-01414、如第3.1节: TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计(TI.com)中所述

    关于 Holo Audio 品牌的这一新应用、 它似乎是一款支持使用 HDMI 连接器的 I2S 传输的数模转换器、这是这两本用户手册中的摘录内容。 尽管这与 TIDA-01414不直接兼容、但我们可以看到、此 Holo 转换器可以为单条数据线路输出差分 I2S 信号、而 TIDA-01414需要4条数据线路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,

    已获得针对 HDMI 1.4传统的 ARC 解决方案。 您可以查看下面随附的原理图和数据表。 I2S 至 HDMI (ARC)

    https://ez.analogue.com/cfs-file/__key/communityserver-wikis-components-files/00-00-00-01-10/6318.ADV7511W_5F00_Eval_5F00_Sch_5F00_revA.pdf

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADV7511_Hardware_Users_Guide。pdf

    就像这样、我需要将 HDMI eARC 用于 HDMI 2.1。 您是否有此类解决方案? I2S 至 HDMI eARC

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    让我再检查一下这些信息、几天后再做进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    遗憾的是、至少从音频产品系列的角度而言、我还没有听说过执行此类专业翻译的任何器件。

    TIDA-01414文档显示66AK2Gx EVM 是将 HDMI 连接到 I2S 的工具、但这似乎比严格专门用于音频转换的器件要复杂得多。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力尊敬的 Ivan:

    我从 Lattice Semiconductor 获得了 eARC 解决方案、即 eARC 的完整原理图、其中 I2S 接口带 HDMI 连接器。

    此致、

    阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    谢谢

    DIX9211 提到了有关 DSD 输入模式的一些信息、该模式可能与 HDMI 相关。 如果您对此器件还有其他疑问、请发布包含此器件型号的新主题、它将分配给相应的团队成员。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉一次又一次打扰了你

    亲爱的伊凡,

    您是否有任何与 HDMI 连接的原理图? 我将进行深入研究、并在需要时提出有关 DIX9211的任何问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    遗憾的是、现在我还没有、也没有任何 HDMI 参考设计可供分享。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题、

    我会处理这件事。

    感谢您的努力。

    TI 拥有最好的支持团队。

    此致、

    阿马尔