大家好、
客户需要您的帮助时出现问题:
电压采样以1.65V 为中心、1.65V 基准电压的接地端是 GND 和电网逆变器侧之间通过电容器连接的 PGND NEU、能否实现接地电压平衡、 这是否会导致获得的输出 VG_SEN_C 和其他采样电压混合、我目前遇到的问题是电压波动
补充内容三相负载暂停、未添加直流电压、仅连接到24V 辅助电源、测试 AD 采样波形到波形结果这里作为示例 、发现 A 点相对于 GND 的电压波形就是这个振荡、 B 点相对于 GND 电压波形的振荡较小、但也存在、我想问这种情况是 正常还是异常、如果不是异常的话可以给出一些建议来解决问题
期待您的答复



此致、
本