This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606项目中的采样问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1268560/tida-01606-sampling-problem-in-tida-01606-project

器件型号:TIDA-01606

大家好、

客户需要您的帮助时出现问题:

电压采样以1.65V 为中心、1.65V 基准电压的接地端是 GND 和电网逆变器侧之间通过电容器连接的 PGND NEU、能否实现接地电压平衡、 这是否会导致获得的输出 VG_SEN_C 和其他采样电压混合、我目前遇到的问题是电压波动

补充内容三相负载暂停、未添加直流电压、仅连接到24V 辅助电源、测试 AD 采样波形到波形结果这里作为示例 、发现 A 点相对于 GND 的电压波形就是这个振荡、 B 点相对于 GND 电压波形的振荡较小、但也存在、我想问这种情况是 正常还是异常、如果不是异常的话可以给出一些建议来解决问题

期待您的答复

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    即使两个接地端未连接在一起、测量与我们的硬件也可以正常工作。

    我想问您能否为我提供有关测试第二部分的更多详细信息。

    你是否正在对 A 相施加正弦电压、并查看在 B 相发生的情况?

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    我在未在 ABC 相和中性点处施加任何电压的情况下测量了上述数据。 整个电源板仅提供辅助电源。 我使用示波器来测量通过运算放大器的采样波形、并获得了上面提供的两张图片。 在测量时您没有看到这种振荡、您是否(测量示波器)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我没有看到它。 请您通过执行以下操作来重复测量:

    首次测量关闭继电器

    第二次测量对三个输出相位短路、当然、没有在直流链路或交流链路中施加任何功率

    谢谢

    此致

    里卡多