This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TPS54260平均模型误差

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1267226/pspice-for-ti-tps54260-average-model-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:TPS54260

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YX:

    我从产品文件夹下载了文件

    https://www.ti.com/product/TPS54260#design-tools-simulation

    运行仿真、没有出现任何错误。

    有平均值封装和平均值封装。 请使用软件包、因为它具有您需要的一切。

    以下是我的 PSpice for TI 版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 普通套餐!

    软件版本与昨天晚上安装的版本相同。

    还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次尝试重现您的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Average Model 中的.lib 文件和 Average Package 中其余文件。 我将.lib 替换为平均值软件包.lib、并重新执行、没有问题。  

    您是否对.lib 文件进行了任何更改?

    您是否可以再次尝试下载.lib 文件、看看它是否会运行?

    我将检查该位置是否与此相关。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事能够重现您的错误、我们已经跟踪了导致错误的原因。

    请将此文件放入具有.lib 文件的文件夹。 这应该可以解决您的问题。

    Davide2e.ti.com/.../tps54260_5F00_average.libsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然错误

    登录如下:


    **** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati


    ****电路说明



    **创建电路文件"Bode.cir"
    **警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

    *库:
    *配置文件库:
    *本地图书馆:
    。 库"../../../tps54260_average.lib
    *来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD4\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
    .lib "nom_pspti.lib"
    .lib "nom.lib"

    *分析指令:
    。 交流 DEC 100 10 500000
    。 OPTIONS ADVCONV
    。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
    。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****
    *源 TPS54260_AVERAGE
    V_V1 VIN 0 12
    R_R7 0 VSNS 10k TC = 0、0
    c_Cinj N14530432 N14530438 1E6 TC = 0、0
    X_L1 PH VOUT LDCR 参数:L={L}DCR=26m IC = 0
    V_V3 N14530432 0直流0V 直流交流1V 交流
    R_RLOAD 0 VOUT{3.3/2.5}TC = 0、0
    R_R4 N14530420 N14530386 20k TC = 0、0
    R_R6 VSNS N14530438 31.6k TC = 0、0
    C_C6 0 N14530420 4700p TC = 0、0
    L_Linj VOUT N14530438 1E6
    X_CLOAD VOUT 0 CESR 参数:C=35U ESR=3m X=2 IC =2
    X_U1 VSNS PH N14530386 VIN 0 TPS54260_Average 参数:L={L}FS ={FS}
    C_C2 0 VIN 2.2u TC = 0、0
    C_C3 0 VIN 2.2u TC = 0、0
    。 参数 l=10u fs=300k

    **恢复 Bode.cir ****
    。 结束


    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

    INFO (ORPSIM-16573):交流分析不支持对每个频率进行表达式求值。 仅在偏置点评估具有非线性运行模式的 ABM 器件。

    **** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati


    ****二极管模型参数



    X_U1.X_U1.XDC.dclamp
    是10.000000E-15
    N .01
    RS .1


    X_U1.X_U1.Xd2.dclamp
    是10.000000E-15
    N .01
    RS .1


    错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 没有为数据收集添加跟踪。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。


    中止仿真
    **** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati


    ****作业统计摘要


    节点数:
    最高级别(NUNDS)=8
    外部(NCNODS)= 29
    总计(NUMNOD)= 33

    器件总数(NUMEL)= 50
    电容(C)= 7
    二极管(D)= 4
    VCVS (E)= 10
    VCC (G)= 7
    电感器(L)= 2
    电阻器(R)= 11
    电压源(V)= 7

    子电路数量(X)= 7

    矩阵统计:
    矩阵大小(nStop)= 52
    初始编号 要素(NTTAR)= 128
    带填充的元素数量(NTTBR)= 128
    点数(IFILL)= 0
    否溢出(NTTOV)= 0
    否。 LU 操作(IOPS)= 0
    稀疏度百分比(PERSPA)= 95.266

    分析统计数据:
    总数时间点(NUMTTP)= 0
    否。拒绝的时间点(NUMRTP)= 0
    次数。迭代次数(NUMNIT)= 0

    负载线程= 1

    运行时统计信息:秒迭代
    矩阵负载= 0.00
    矩阵解= 0.00 1
    读入=.33
    常规设置= 0.00
    CMI 设置= 0.00
    设置= 0.00
    直流扫描= 0.00 0
    偏压点= 0.00 0
    交流电和噪声= 0.00 0
    总瞬态分析= 0.00
    产出= 0.00
    开销=.03
    许可退房时间=.73
    总工作时间(使用解算器1)=.33

    ---------------- 信息(ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: SCHEMATIC1-Bode -------
    INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
    **配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati
    读数和检查电路
    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
    INFO (ORPSIM-16573):交流分析不支持对每个频率进行表达式求值。 仅在偏置点评估具有非线性运行模式的 ABM 器件。
    电路已读入并已检查、无错误
    错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的导入模型
    运行已中止
    许可退房时间=.73

    总工作时间(使用解算器1)=.33

    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我展示您的仿真文件文件夹? 它应该看起来像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是.libsig 对应的.lib 文件。 JC 已经验证了这一点。

    e2e.ti.com/.../TPS54260_5F00_AVERAGE.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以仿真结果。谢谢。

    但我看不到 Y 相轴、如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是指向 PSpice 中波特图说明的链接。

    https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/pcb-design/f/pspice/51034/how-to-generate-a-bode-plot-in-pspice

    您可以选择添加 Y 轴。 只需转到"Plot"、"Add Y Axis"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 PSpice 能否仿真降压负载瞬态?

    是否有 降压负载瞬态仿真用户指南?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来核对一下产品线、然后给您回复。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些便捷的文章、如果不是您关于如何仿真降压负载瞬态仿真的具体问题、可能会对一般情况有所帮助。

    有关开关稳压器基础知识的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snva559c

    降压稳压器参考设计列表:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?famid=64,661,490

    大卫