主题中讨论的其他器件:TPS54260

如何解决该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何解决该问题?
您好、YX:
我从产品文件夹下载了文件
https://www.ti.com/product/TPS54260#design-tools-simulation
运行仿真、没有出现任何错误。
有平均值封装和平均值封装。 请使用软件包、因为它具有您需要的一切。

以下是我的 PSpice for TI 版本:

仍然错误
登录如下:
**** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******
**配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati
****电路说明
*
**创建电路文件"Bode.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
。 库"../../../tps54260_average.lib
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD4\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"
*分析指令:
。 交流 DEC 100 10 500000
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 TPS54260_AVERAGE
V_V1 VIN 0 12
R_R7 0 VSNS 10k TC = 0、0
c_Cinj N14530432 N14530438 1E6 TC = 0、0
X_L1 PH VOUT LDCR 参数:L={L}DCR=26m IC = 0
V_V3 N14530432 0直流0V 直流交流1V 交流
R_RLOAD 0 VOUT{3.3/2.5}TC = 0、0
R_R4 N14530420 N14530386 20k TC = 0、0
R_R6 VSNS N14530438 31.6k TC = 0、0
C_C6 0 N14530420 4700p TC = 0、0
L_Linj VOUT N14530438 1E6
X_CLOAD VOUT 0 CESR 参数:C=35U ESR=3m X=2 IC =2
X_U1 VSNS PH N14530386 VIN 0 TPS54260_Average 参数:L={L}FS ={FS}
C_C2 0 VIN 2.2u TC = 0、0
C_C3 0 VIN 2.2u TC = 0、0
。 参数 l=10u fs=300k
**恢复 Bode.cir ****
。 结束
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
INFO (ORPSIM-16573):交流分析不支持对每个频率进行表达式求值。 仅在偏置点评估具有非线性运行模式的 ABM 器件。
**** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******
**配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati
****二极管模型参数
*
X_U1.X_U1.XDC.dclamp
是10.000000E-15
N .01
RS .1
X_U1.X_U1.Xd2.dclamp
是10.000000E-15
N .01
RS .1
错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 没有为数据收集添加跟踪。 添加至少一条迹线并再次进行仿真。
中止仿真
**** 09/07/23 23:43:47***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******
**配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati
****作业统计摘要
*
节点数:
最高级别(NUNDS)=8
外部(NCNODS)= 29
总计(NUMNOD)= 33
器件总数(NUMEL)= 50
电容(C)= 7
二极管(D)= 4
VCVS (E)= 10
VCC (G)= 7
电感器(L)= 2
电阻器(R)= 11
电压源(V)= 7
子电路数量(X)= 7
矩阵统计:
矩阵大小(nStop)= 52
初始编号 要素(NTTAR)= 128
带填充的元素数量(NTTBR)= 128
点数(IFILL)= 0
否溢出(NTTOV)= 0
否。 LU 操作(IOPS)= 0
稀疏度百分比(PERSPA)= 95.266
分析统计数据:
总数时间点(NUMTTP)= 0
否。拒绝的时间点(NUMRTP)= 0
次数。迭代次数(NUMNIT)= 0
负载线程= 1
运行时统计信息:秒迭代
矩阵负载= 0.00
矩阵解= 0.00 1
读入=.33
常规设置= 0.00
CMI 设置= 0.00
设置= 0.00
直流扫描= 0.00 0
偏压点= 0.00 0
交流电和噪声= 0.00 0
总瞬态分析= 0.00
产出= 0.00
开销=.03
许可退房时间=.73
总工作时间(使用解算器1)=.33
---------------- 信息(ORPROBE-3209 ):模拟配置文件: SCHEMATIC1-Bode -------
INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
**配置文件:"SCHEMATIC1-Bode"[ F:\2023 learn\PSpice\TPS54260\source files\TPS54260_PSPICE_AVG\TPS54260_average-pspicefiles\schemati
读数和检查电路
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
INFO (ORPSIM-16573):交流分析不支持对每个频率进行表达式求值。 仅在偏置点评估具有非线性运行模式的 ABM 器件。
电路已读入并已检查、无错误
错误(ORPSIM-16592):检测到包含晶体管或二极管的导入模型
运行已中止
许可退房时间=.73
总工作时间(使用解算器1)=.33
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
这是.libsig 对应的.lib 文件。 JC 已经验证了这一点。
此处是指向 PSpice 中波特图说明的链接。
您可以选择添加 Y 轴。 只需转到"Plot"、"Add Y Axis"。
以下是一些便捷的文章、如果不是您关于如何仿真降压负载瞬态仿真的具体问题、可能会对一般情况有所帮助。
有关开关稳压器基础知识的应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snva559c
降压稳压器参考设计列表:
https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?famid=64,661,490
大卫