主题中讨论的其他器件:LMP7716、 LMP7716-Q1、 LMP7715、 LM2904B
我执行了以下步骤、尝试使用 LMP7716运算放大器运行仿真:
1.在 PSPICE for TI 中、右键点击 LMP7716-Q1并选择"Open Model Test Circuit"
2. 点击"运行"并 确认没有发生错误
3.已选择"File"->"Save Project as..." 然后将项目的副本保存到 C 驱动器上的文件夹中、这样我就可以进行更改、
4.运行唯一的仿真配置文件
当我这样做时,我会收到以下错误消息:"错误(ORPSIM-16583 ):检测到一个包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 减少布线数量并再次进行模拟。"
以及如何进行? 模型不导入、是 TI 预装 PSPICE 的默认模型之一。
我还尝试按照本文中的建议检查"library (库)"选项:(+) PSPICE-FOR-TI:仿真错误-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛、但它也不起作用。 我该怎么办?