This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:误检测为外部模型的 LMP7716-Q1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7716, LMP7716-Q1, LMP7715, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263603/pspice-for-ti-lmp7716-q1-erroneously-detected-as-an-external-model

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LMP7716LMP7716-Q1LMP7715LM2904B

我执行了以下步骤、尝试使用 LMP7716运算放大器运行仿真:

1.在 PSPICE for TI 中、右键点击 LMP7716-Q1并选择"Open Model Test Circuit"

2. 点击"运行"并 确认没有发生错误

3.已选择"File"->"Save Project as..." 然后将项目的副本保存到 C 驱动器上的文件夹中、这样我就可以进行更改、

4.运行唯一的仿真配置文件

当我这样做时,我会收到以下错误消息:"错误(ORPSIM-16583 ):检测到一个包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 减少布线数量并再次进行模拟。"

以及如何进行? 模型不导入、是 TI 预装 PSPICE 的默认模型之一。

我还尝试按照本文中的建议检查"library (库)"选项:(+) PSPICE-FOR-TI:仿真错误-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛、但它也不起作用。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    让我检查一下这一点、看看我是否可以重现错误。

    在读取链接的线程时、错误可能存在于模型本身中。  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我对 LMP7716-Q1测试电路进行了仿真。 我再次尝试了一下。 然后、我下载并运行了测试、没有出现任何问题。

    您是否对.lib 文件进行了任何更改?

    这是调整后的电路的项目文件夹(我只更改了负载 R 和 C。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是您提出的问题、我没有修改 LMP7715_6.LIB。 不过、对于以前运行良好的仿真、我还会收到以下错误:

    警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 没有正确的格式

    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。

    .lib "LMX58B_LM2904B PSpice 模型修订版 B。 库"

    错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件"(组件名称).

    索引具有来自1527个文件的29927个条目。

    错误(ORPSIM-15107):无法创建库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。

    这和它有什么关系吗? 我尝试卸载和重新安装 PSPICE、但没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来真的很混乱。 我的第一个想法是重新安装,但我看到你尝试了。 我们来看看 JC 是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果选中了库选项、.out 文件将显示每个模型(基元或 subckt)的定义以及它来自哪个文件。

    我下载了工程(snom093b.zip)并将其解压、然后更新了仿真配置文件:

    这个模拟没问题。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题在于我的组织的文件策略、而不是模型。 我曾尝试在其他位置使用 LMP7716制造电路、但电路工作正常。 如果我有任何其他问题、我将更新该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 我们发现防火墙和其他计算机保护问题会影响此工具所需的安装或验证。 不过、这是我第一次在影响文件中看到它。  

    祝您好运、

    大卫