您好!
我使用 Piccolo F280049C controlCARD 对 TIDA-010054进行工作。
现在项目正在构建、我将尝试对卡片进行编程。

我运行了一个调试、大家可以看到。 现在我不知道接下来该怎么办。
看起来程序正在运行。 我尝试拔下 JTAG 插头、但它仍在运行。 (D2导通、D3闪存)。
如何使程序停留在卡上并在卡通电后重新启动???
谢谢!
文森特·博利厄-加农
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 Piccolo F280049C controlCARD 对 TIDA-010054进行工作。
现在项目正在构建、我将尝试对卡片进行编程。

我运行了一个调试、大家可以看到。 现在我不知道接下来该怎么办。
看起来程序正在运行。 我尝试拔下 JTAG 插头、但它仍在运行。 (D2导通、D3闪存)。
如何使程序停留在卡上并在卡通电后重新启动???
谢谢!
文森特·博利厄-加农
您好、Vincent:
在调试框的第一个屏幕截图中、选择 C28xx CPU 而不是 CLA。 然后、您应该能够单步执行此代码以了解代码流中的操作顺序。 默认情况下、PWM 将处于跳闸状态、您需要通过将变量"DAB_clearTrip"更改为1来释放跳闸、然后 PWM 将开始切换。 您可以通过打开内存浏览器并检查代码编程所在的闪存位置来检查卡是否已编程。
谢谢、此致、PAWAN
您好、Vincent:
根据开关 S3和 S4的配置、HSEC 连接器上的引脚58连接到 MCU GPIO37或 GPIO8。 GPIO37被用来支持控制卡的板载调试器的 TDO 功能、并且不可用。
当前解决方案未在代码中实现 PWM_EN 信号。 您可以将 GPIO8路由到 HSEC 引脚58并在代码中驱动逻辑1、也可以按照解决方案用户指南中的建议在电路板上修改硬件。

谢谢、此致、PAWAN
您好、Vincent:
控制卡用户指南中记录了这方面的内容。 请参阅 有关硬件基准和开关 S3与 S4的表格。
谢谢、此致、PAWAN