请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 您好!
我想将 PA2 引脚设置为输出,但它是一个特定的功能引脚- ROSC。 从 MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南中:

我能否将此引脚和具有一些特定功能的其他引脚用作 GPIO?
我曾尝试将其配置为输出引脚、但在设置该引脚时未能获得预期的3.3V 电压。 它始终处于逻辑低电平。
我在同一指南中找到了一些相关信息: 
这是否意味着我可以在这些引脚上放置上拉/下拉电阻器、而不能将它们用作 GPIO?