This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:如何将特定功能 IO 引脚用作通用 IO?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1263139/lp-mspm0g3507-how-to-use-specific-function-io-pin-as-a-general-purpose-io

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我想将 PA2 引脚设置为输出,但它是一个特定的功能引脚- ROSC。 从 MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南中

我能否将此引脚和具有一些特定功能的其他引脚用作 GPIO?

我曾尝试将其配置为输出引脚、但在设置该引脚时未能获得预期的3.3V 电压。 它始终处于逻辑低电平。

我在同一指南中找到了一些相关信息:

这是否意味着我可以在这些引脚上放置上拉/下拉电阻器、而不能将它们用作 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nika:

    通常、可以使用任何 PAX 或 PBX 引脚作为 GPIO、但 PA0和 PA1除外、如硬件开发指南中所述。

    您目前无法在 PA2上看到3.3V 电压的可能原因是 Launchpad 出厂时已断开此引脚(以及其他引脚)。 这可以在器件的 用户指南 的第5节:原理图中查看。  

    如果您想快速验证这一点、您可以将 PA2输出驱动为高电平、然后探测 R9焊盘。 您也可以尝试将电阻器焊接到 R9上、然后继续探测 PA2接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    很抱歉回复太晚了。

    您说得对、该引脚和板上的其他一些引脚已断开。 这是唯一的问题。

    感谢您的帮助!