This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:手动将代码中的激励频率修改为10k 后、EXC 波形会失真。 如何解决?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1266608/tida-01527-after-manually-modifying-the-excitation-frequency-in-the-code-to-10k-the-exc-waveform-is-distorted-how-to-solve-it

器件型号:TIDA-01527

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

您好、在使用该参考设计时、为了使其更适合我的旋转变压器参数、我会尝试将激励频率从5kHz 修改为10kHz (具体操作是将 EXC_STEP_PER_PERIOD 64 /*  每个 EXC 周期2^6 -> 6位分辨率*/此行函数中的64更改为32)、但测试终端上显示的 OEXC 激励波形略有失真(图形略有偏移)。 是我的操作出错了还是其他问题? 原因是什么?  希望工程师能够尽快回复、非常感谢!

 

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、目前我还没有可用的硬件。 我认为您需要权衡 MFB 滤波器的截止频率。 请从以接地为基准的 EXC+和 EXC-信号快照。 使用示波器内置的函数来进行增量计算(Math Ch1-Ch2)。 它能提供更清晰的画面。

    要更改滤波器截止频率,请使用 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm 。 此在线工具可帮助您快速评估 C3和 C4的新值。 将频率设置为~20kHz。

    此致、Jiri