请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01527 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
您好、在使用该参考设计时、为了使其更适合我的旋转变压器参数、我会尝试将激励频率从5kHz 修改为10kHz (具体操作是将 EXC_STEP_PER_PERIOD 64 /* 每个 EXC 周期2^6 -> 6位分辨率*/此行函数中的64更改为32)、但测试终端上显示的 OEXC 激励波形略有失真(图形略有偏移)。 是我的操作出错了还是其他问题? 原因是什么? 希望工程师能够尽快回复、非常感谢!

谢谢。此致、
本