请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010081 尊敬的 TI 团队:
我们针对电池充电器使用了此 LLC 参考设计、但当负载电流增加到10A 以上时、变压器会变得过热。
温度在低电流下逐渐呈指数增长、因此输出10A 也是如此。
我遵循了与 TIDA-010081设计指南中所述相同的磁性设计数据、但包含了谐振电感器作为漏电感
我们已经和磁性元件供应商进行了3到4次迭代、仍然面临发热问题。
我希望通过降低变压器的损耗来提高整体电源转换器效率、
请建议/建议我遵循以解决此问题。
附加的 LLC 初级电流供您参考

谢谢!
文卡泰什 B