This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010081:LLC 变压器过热问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262798/tida-010081-llc-transformer-heating-issue

器件型号:TIDA-010081

尊敬的 TI 团队:

我们针对电池充电器使用了此 LLC 参考设计、但当负载电流增加到10A 以上时、变压器会变得过热。

温度在低电流下逐渐呈指数增长、因此输出10A 也是如此。

我遵循了与 TIDA-010081设计指南中所述相同的磁性设计数据、但包含了谐振电感器作为漏电感

我们已经和磁性元件供应商进行了3到4次迭代、仍然面临发热问题。

我希望通过降低变压器的损耗来提高整体电源转换器效率、

请建议/建议我遵循以解决此问题。

附加的 LLC 初级电流供您参考

谢谢!

文卡泰什 B