This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010231:运算放大器设计注意事项

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1265866/tida-010231-op-amp-design-considerations

器件型号:TIDA-010231

问题1:R3、R4和 D1的作用是什么?

无论它是否为、

1.输入电压较低的情况下二极管不导通,该部分不工作;

当二极管以高电压输入打开时、运算放大器输入电压等于 R3和 Vf 的部分电压。

问题2:以上前提下的放大率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 该电路充当放大器的过压保护。 在正常运行时、二极管不应导通、增益仅由负载电阻器和放大器电路定义。

    此致、
    安德烈

    亚斯