请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010231 问题1:R3、R4和 D1的作用是什么?
无论它是否为、
1.输入电压较低的情况下二极管不导通,该部分不工作;
当二极管以高电压输入打开时、运算放大器输入电压等于 R3和 Vf 的部分电压。
问题2:以上前提下的放大率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题1:R3、R4和 D1的作用是什么?
无论它是否为、
1.输入电压较低的情况下二极管不导通,该部分不工作;
当二极管以高电压输入打开时、运算放大器输入电压等于 R3和 Vf 的部分电压。
问题2:以上前提下的放大率是多少?