This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:警告(ORCAP-2445):在配置的库中找不到模型。

Guru**** 2613905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1258947/pspice-for-ti-warning-orcap-2445-model-not-found-in-the-configured-libraries

器件型号:PSPICE-FOR-TI

我刚刚构建了这个简单的电路(在下面)、但当我尝试对其进行仿真时、会出现两个警告信号。 其显示为警告(ORCAP-2445):在已配置的库中找不到 X 型。 这里要说明的是、我从随软件一起提供的库中分别取了这两个部分(MUR150和 IRF840)(分别为 DIODE.olb 和 IRF.olb)。 我甚至将每个库的路径放在为仿真文件配置的库上、但仍然无法使其工作。 请参阅下面的电路和错误屏幕截图。

是否有任何方法可以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所引用的模型显示为仅限完整版本(SPB)。 请咨询您的软件提供商。

    您已将 olb 添加到配置中、但.lib 却存放在此处。

    我们拥有一个培训文档、可以帮助说明这一点。 我将连接、看看这是否会对您有所帮助。

    Davide2e.ti.com/.../TI_5F00_PSpice_5F00_Training-_2800_1_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我要结束这个。 如果时机还不成熟,请告诉我,我们将继续努力寻找解决办法。

    大卫