This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01094:support_one_point_autocalibration

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1262925/tida-01094-support_one_point_autocalibration

器件型号:TIDA-01094

您好、TI 团队、

对于 TIDA-01094参考能量计中的 SUPPORT_ONE_POINT_AUTOCALIBRATION、我有一些问题。

-算法是如何工作的? 您能解释一下更多细节吗?

-测试条件如何? (230 V 10 A?)

-你有任何文件可以分享相关的这个主题?

此致。

Candan TAŞKIN ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e2e.ti.com/.../TIDUBO8A.PDF

    附加后、您将找到此设计的设计指南。 我认为这应该能够回答您的大多数问题。   
    有关校准的详细信息、请参阅第8.2.2节。  
    有关测试条件、请参阅第8.1节;有关测试数据、请参阅第8.3节。  
    我们测试了从100mA 到90A 的电流、但使用了230V 和10A 进行校准。  

    我可以通过电子邮件向发送有关该软件的其他文档。  
    您能给我提供您的电子邮件吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    感谢你的帮助。

    您可以发送至"candan.taskin@vestel.com tr "电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们看过文档 TIDUBO8A.PDF

    但我们想校准没有 GUI 的仪表不是曼努埃尔. 我们希望通过任何方法实现自动化。

    您能 提供一种方法吗? 我们正在根据 TIDA-01094参考开发我们的仪表项目。

    此致、

    Candan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我必须联系在图书馆工作的工程师、看看我们是否有这样的产品。
    我可以在几天内与您联系。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注。

    我将等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在与工程师交谈后、我们目前没有任何解决方案。 但是、由于我们执行校准的方法是调整比例因子、因此应该可以这样做。 使用使用使用 DAC 的附加电路将已知电压注入 ADC、然后执行计算、以在软件中查找并调整比例因子。  

    这里我有几个问题可以帮助我更好地回答:  
    与给定方法相比、您关注自动校准的具体原因是否是什么?
    您是否担心分流器的热性能问题?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关使用的 DAC、您能否提供更多详细信息?

    我们对您的问题的解答如下。

    "与给定方法相比、您考虑自动校准的具体原因是什么?"

    我们认为,在生产过程中,曼努埃尔校准将是一个困难和漫长的过程。

    "您是否担心分流器的热性能问题?"

    我们 根据分流器的热性能确定并限制了分流器信息上的最大电流。  

    此致。

    Candan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以使用 DAC 创建电压控制型电流源。 然后、您可以使用该电流来校准仪表。 然而,我们还没有证明这一点。   

    此致!