您好、TI 团队、
对于 TIDA-01094参考能量计中的 SUPPORT_ONE_POINT_AUTOCALIBRATION、我有一些问题。
-算法是如何工作的? 您能解释一下更多细节吗?
-测试条件如何? (230 V 10 A?)
-你有任何文件可以分享相关的这个主题?
此致。
Candan TAŞKIN ó n
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
对于 TIDA-01094参考能量计中的 SUPPORT_ONE_POINT_AUTOCALIBRATION、我有一些问题。
-算法是如何工作的? 您能解释一下更多细节吗?
-测试条件如何? (230 V 10 A?)
-你有任何文件可以分享相关的这个主题?
此致。
Candan TAŞKIN ó n
您好!
e2e.ti.com/.../TIDUBO8A.PDF
附加后、您将找到此设计的设计指南。 我认为这应该能够回答您的大多数问题。
有关校准的详细信息、请参阅第8.2.2节。
有关测试条件、请参阅第8.1节;有关测试数据、请参阅第8.3节。
我们测试了从100mA 到90A 的电流、但使用了230V 和10A 进行校准。
我可以通过电子邮件向发送有关该软件的其他文档。
您能给我提供您的电子邮件吗?
此致!
您好!
我们看过文档 TIDUBO8A.PDF。
但我们想校准没有 GUI 的仪表不是曼努埃尔. 我们希望通过任何方法实现自动化。
您能 提供一种方法吗? 我们正在根据 TIDA-01094参考开发我们的仪表项目。
此致、
Candan。