您好!
我尝试在 TINA TI 软件中对 TI (SNVMBV8)提供的 LM5155模型进行仿真、但我的组件将具有更高的功率。 将功率晶体管从 TI 模型更改为导入的 PSpice 模型后、在2%的仿真进度后、出现收敛问题。 有人能帮我吗? 连接了修改后的模型。
您好!
巴特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bartosz、
很抱歉耽误了很长时间。
我将尝试帮助您调试您的仿真模型。
看看您发送的模型、看起来您在此应用中使用的是 P-MOS。 对于该 LM5155升压电路、需要 N-MOS。 请更改 FET 模型并检查设计是否达到收敛。
然后、您还可以检查原理图的其余部分是否存在任何其他缺陷。
我们有一个适用于 LM5155的快速入门计算器工具、它可以帮助您立即确定可能的设计改进:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC224
如果这已经修复了该模型、或者您需要其他帮助、请告诉我。
谢谢、此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
感谢您的回答。
问题仍然存在、因为使用的晶体管模型是从 STMicroelectronics 提供的 PSpice 库(附录)导入的、我在导入到 Tina-TI 时只选择了 P-MOS、而不是 N-MOS。 请查找随附的固定型号。
您好!
巴特
e2e.ti.com/.../stp80nf12.libe2e.ti.com/.../2548.snvmbv8_5F00_mod.TSC