请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 尊敬的
如果我们采用交错拓扑进行设计以实现相同的功率预算(4kW)、那么它是否可以降低大容量电容要求(4x68uF)
谢谢。此
致、 阿诺普·库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
如果我们采用交错拓扑进行设计以实现相同的功率预算(4kW)、那么它是否可以降低大容量电容要求(4x68uF)
谢谢。此
致、 阿诺普·库马尔